Ejemplo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

En la siguiente tabla se resume la diferencia entre la trampa de SNMP generada para un punto binario que entra en alarma y uno cuyo estado hace la transición a retorno a la normalidad.

Tabla 1. Ejemplo de atributo de trampa de SNMP

Atributo de trampa de SNMP

Valor de alarma

Valor normal

snmpTRAPOID.O

alarmEvent

normalEvent

EventValue

Active

Inactive

EventPreviousStatus

0

68

EventMessage

Mensaje de alarma definido en la interfaz de usuario del portal SMP de Metasys

Mensaje de retorno a la normalidad definido en la interfaz de usuario del portal SMP de Metasys