Traducción de los valores de los atributos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16
Como se destaca en la sección Ejemplos de trampas, cada OID de trampa envía el mismo conjunto de atributos. Puede traducir los valores de los atributos (evPreviousState) utilizando los valores clave de la siguiente tabla.
Tabla 1. Atributos de diagnóstico de dispositivo

Clave

Texto

Clave

Texto

0

Normal

68

Alarma

1

Error

69

Problema

2

Desactivado Normal

70

Status

3

Límite superior

71

Fuera de línea

4

Límite inferior

72

Apagado

64

Advertencia baja

73

No fiable

65

Advertencia alta

75

En línea

66

Alarma baja

65535

Estado previo desconocido

67

Alarma alta