OID básico de solicitud Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

El OID básico para cualquier solicitud Get es el siguiente:

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.x.y

donde x es un número entero que representa el atributo del punto (Tabla 1) y y es una representación ASCII para el nombre del punto Metasys.

Tabla 1. Atributos del punto

x

Descripción

.85

Valor actual

.103

Fiabilidad

.117

Unidades

.661

Precisión de visualización

.1006

Estado de alarma

.32527

Referencia del artículo

Las dos solicitudes Get primarias son la solicitud Get del atributo de punto y la solicitud Get de diagnóstico del dispositivo.