Definición de solicitud Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La longitud del OID de una solicitud Get tiene una limitación relacionada con el protocolo SNMP: el número máximo de subidentificadores por mensaje es de 128 caracteres. La referencia del artículo u objeto que solicita está contenida en estos subidentificadores. Para determinar la referencia del artículo que debe utilizar, inicie sesión en la interfaz de usuario de Metasys y abra la ventana Focus del artículo/objeto. Localice el campo para la referencia del artículo, Item Reference, en la vista avanzada de la ventana Focus. El formato de la referencia del artículo totalmente cualificado es:

Sitio:Dispositivo/Artículo

La única parte de esta cadena que hay que especificar es la sección del artículo. A continuación se muestra un ejemplo:

MyADS:NAE-1/N2-1/AHU-3/ZN-T

La única parte que se pide de esta referencia del artículo es: N2-1/AHU-3/ZN-T.