Formato de trampa - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Cuando un objeto con una extensión de alarma genera un evento en el sistema Metasys, el servicio SNMP envía una trampa al NMS. Sin importar el tipo de evento que se produzca, el OID de la trampa envía el mismo conjunto de atributos. Tabla 1 enumera los atributos.