Configuración del filtro de la trampa - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

De los atributos disponibles que se indican en Tabla 1, configure la interfaz del NMS para filtrar los atributos a atrapar. También debe seleccionar estos atributos cuando configure las notificaciones de alarma DDA de SNMP y los destinos del objeto dispositivo. Para obtener más información, consulte las guías NAE Commissioning Guide (LIT-1201519), SNE Commissioning Guide (LIT-12013352), SNC Commissioning Guide (LIT-12013295), Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243), ODS Commissioning Guide (LIT-12011944) y ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645). Esta lista se aplica solo a los eventos de alarma de Metasys.

Tabla 1. Atributos disponibles para el filtrado de trampas

Nombres de campos

ackRequired

eventValue

itemName

eventDetectionTimestamp

evPriority

SiteName

eventMessage

itemCategory

units

eventPreviousStatus

itemDescription

 

eventUniqueIdentifier

itemFullyQualifiedReference