Deshabilitar/habilitar dispositivos de campo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Cuando el usuario o un proceso deshabilita la comunicación con un dispositivo de campo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando de deshabilitación de manera similar a la trampa de alarma activada. EventValue indica Comm Disabled.

Cuando se produce un comando Comm Enabled al dispositivo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando de habilitación así como una trampa de alarma separada sobre el retorno al estado en línea.