Descripción general - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

La implementación del agente SNMP de Metasys proporciona funcionalidad SNMP estándar IP en el sistema Metasys, lo que permite a los administradores de red gestionar el rendimiento de la red de Metasys, encontrar y resolver problemas relacionados con la red de Metasys y planificar el futuro crecimiento del sistema Metasys. SNMP utiliza las versiones estándar 1, 2C y 3 de SNMP (que no son compatibles con el cifrado y la autenticación de SNMP). El sistema Metasys permite la entrega de trampas SNMP no seguras para eventos de alarma de Metasys mediante el uso de un sistema de administración de red (NMS). El agente SNMP de Metasys también puede monitorizar los objetos de punto del sistema Metasys, seleccionar los atributos de diagnóstico y controlar los objetos de secuencia. Se puede configurar el filtro en el agente usando las capacidades de filtrado del DDA.