Derechos de administrador - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Los privilegios de administrador pueden funcionar de forma diferente en Windows 10 y en Windows 8.1. Dependiendo de los privilegios de inicio de sesión de su sistema operativo, es posible que deba realizar pasos adicionales para utilizar el software de Metasys (incluidos los registros) o acceder a las funciones del sistema operativo Windows y al software de SQL Server.

Tabla 1. Privilegios de acceso y pasos

Privilegios de acceso

Pasos para ejecutar el software

No ha iniciado sesión con la cuenta de Windows denominada Administrador

Para ejecutar el software cuando el sistema operativo Windows utiliza la interfaz estándar:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación en su escritorio o en el nombre del software en un menú.
  2. Seleccione Ejecutar como administrador o Más > Ejecutar como administrador.
  3. Si se le pide, introduzca sus credenciales.
  4. Haga clic en .
Para ejecutar el software cuando el sistema operativo Windows utiliza la interfaz mosaico:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mosaico de la aplicación en la pantalla de inicio.
  2. Seleccione Ejecutar como administrador en la parte inferior de la pantalla.
  3. Si se le pide, introduzca sus credenciales.
  4. Haga clic en .

Consulte la documentación del software Metasys específico que está utilizando para obtener más información sobre cómo realizar tareas que requieran privilegios de administrador.

Ha iniciado sesión con la cuenta de Windows denominada Administrador

Ejecute el software sin pasos adicionales.