Características programadas de Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Algunas características de Windows 10 o Windows 8.1 deben reprogramarse dependiendo de la carga del servidor Metasys. De forma predeterminada, la herramienta de seguridad Windows Defender explora el sistema operativo a las 2 de la mañana todos los días, y la herramienta de desfragmentación de disco funciona todos los miércoles a la 1 de la mañana. Si el servidor Metasys está ocupado en esos horarios, deberá reprogramar el proceso para un momento en el que el servidor Metasys esté menos ocupado.