Apéndice: Consideraciones sobre el sistema operativo Windows para escritorio - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Este apéndice abarca consideraciones importantes relativas al uso del software del sistema Metasys en los sistemas operativos Windows para escritorio.

La versión 11.0 del sistema Metasys es compatible con los siguientes sistemas operativos de escritorio: Windows® 10 Pro y Windows 10 Enterprise Editions (versión 1903) (64 bits) y Windows 8.1 Pro y Windows 8.1 Enterprise Editions con Update (KB2919355) (64 bits).

Estos sistemas operativos de escritorio de Windows ofrecen una mayor seguridad de red que afecta a la comunicación en Internet e intranet, incluida la comunicación entre los componentes del sistema Metasys.

Para obtener información sobre la configuración del cortafuegos necesaria para la comunicación del sistema Metasys, consulte Apéndice: Firewall de Windows.