Software compatible con plataformas de Windows Server - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16
  • ADX

  • ODS

  • OAS

  • Sistema avanzado de informes de Metasys

    Nota: Metasys Advanced Reporting admite la instalación en un equipo con el software SQL Server. Sin embargo, los informes de Energy Essentials no admiten la instalación en un equipo con SQL Server 2017 o SQL Server 2016.
  • Metasys Database Manager

  • Metasys Export Utility

  • Metasys System Secure Data Access

  • IU de Metasys

  • IU de Metasys Fuera de línea
  • SCT

  • Equipo cliente de la interfaz de usuario del Portal SMP (navegación del equipo a la IU del portal SMP)

  • NAE85

  • LCS85

El software y las tecnologías que no se indiquen aquí no son compatibles. Consulte la documentación técnica apropiada para la tecnología que está utilizando y verifique la compatibilidad con los sistemas operativos de Windows Server.