Apéndice: Consideraciones sobre el sistema operativo Windows Server - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Este apéndice abarca consideraciones importantes relativas al uso del software del sistema Metasys en los sistemas operativos Windows Server.

La versión 10.0 del sistema Metasys es compatible con los siguientes sistemas operativos de servidor: Windows 2016 (64 bits), Windows Server 2012 R2 con Update 1 (64 bits) y Windows Server 2012 (64 bits).

Importante: Se recomienda no utilizar un equipo con un sistema operativo Windows de clase de servidor para navegar manualmente hasta la interfaz de usuario del portal SMP de Metasys. De manera predeterminada, la configuración de seguridad mejorada de Windows Internet Explorer se habilita en los sistemas operativos de clase servidor y puede bloquear la página de descarga del Launcher desde la que instala la aplicación del Launcher para acceder al portal SMP. Abra la interfaz de usuario del portal SMP desde un equipo que no esté ejecutando un sistema operativo de clase servidor. Consulte Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer.

Para obtener información sobre la configuración del cortafuegos necesaria para la comunicación del sistema Metasys, consulte Apéndice: Firewall de Windows.