Vinculación del certificado de seguridad - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0
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
2021-06-16
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para vincular un certificado seguro para un servidor Metasys o un equipo con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. Expanda las conexiones en el panel izquierdo para que aparezca Sitio web predeterminado. Haga clic en el Sitio Web predeterminado.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Enlaces en Modificar sitio. Aparece la pantalla Enlaces de sitio.
  4. Haga clic en Agregar. Aparece la pantalla Agregar enlaces de sitio.
  5. En Tipo, seleccione https. En Certificado SSL, seleccione el nombre del certificado de servidor que ha importado en Completar una solicitud de certificado de servidor. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Asegúrese de habilitar y configurar la revocación de certificados adecuada, como los anexos OCSP (Online Certificate Status Protocol). Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66
  6. Si necesita importar certificados raíz e intermedios del servidor Metasys o del equipo con SCT en un equipo cliente, vaya a Importar certificados raíz e intermedios. Este paso es necesario si desea que el icono del escudo verde aparezca en las pantallas de inicio de sesión y de la interfaz de usuario de Metasys SMP y SCT.

    Si desea omitir ese paso y desea verificar la cadena de certificados que creó en las secciones anteriores, consulte Verificación de la cadena de certificados del servidor.