Eliminar o volver a vincular el certificado de seguridad - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga estos pasos para eliminar una vinculación de certificado desde el servidor Metasys o un equipo con SCT o para cambiar una vinculación de certificado. Si está cambiando una vinculación, esta ya debe existir en el servidor desde el que se selecciona.

Procedimiento

  1. En el panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. Expanda las conexiones en el panel izquierdo para que aparezca Sitio web predeterminado. Haga clic en el Sitio Web predeterminado.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Enlaces en Modificar sitio. Aparece la pantalla Enlaces de sitio.
  4. Para eliminar el enlace de sitio, selecciónelo de la lista y haga clic en Quitar. El sistema le pide que verifique que desea eliminar el enlace seleccionado. Haga clic en para eliminar o en No para cancelar.

    Para volver a vincular el certificado, selecciónelo de la lista y haga clic en Modificar. Aparece la pantalla Modificar enlace de sitio.

  5. Haga clic en Seleccionar para abrir una tabla que enumere todos los certificados disponibles para enlazar.
  6. Seleccione el enlace de la tabla y haga clic en Aceptar. Aparece la pantalla Modificar enlace de sitio con el enlace recién seleccionado.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar el cambio de enlace.