Cambiar Advanced Security Enabled a False - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 11.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
11.0
Revision date
2021-06-16

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De forma predeterminada, el atributo Advanced Security Enabled del objeto Site está configurado en verdadero, True, para el sistema Metasys instalado o actualizado a la versión 11.0. Este atributo proporciona una capa de seguridad mejorada entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo configurado en verdadero (predeterminado), los métodos más antiguos de comunicación segura entre el Director de Sitio y sus motores en red se inhabilitan, lo que significa que un Director de Sitio en la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación de los motores en red anteriores a la versión 10.0. Esta configuración se aplica a todo el sitio, por lo que si tiene algún motor de red en el sitio que esté ejecutando una versión de Metasys anterior a la versión 10.0, utilice los pasos de esta sección para cambiar este atributo del objeto Sitio a falso False. Puede utilizar la SCT (método fuera de línea) o la interfaz de usuario de SMP (método en línea). Para usar el método en línea, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el SMP del Director del Sitio.
  2. Abra Site View para el Director del Sitio.
  3. Con Advanced seleccionado, haga clic en Editar.
  4. Localice el atributo Advanced Security Enabled en la sección Operational Data (Figura 1).
  5. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione False.
    Figura 1. Cambio del atributo Advanced Security Enabled
  6. Haga clic en Guardar. El servidor y los motores de todo el emplazamiento ya no utilizan seguridad avanzada.
  7. Como opción, utilice SCT para cargar el Director de Sitio de forma que este cambio se refleje en el archivo comprimido de la base de datos.
    Nota: Si tiempo después cambia el atributo Advanced Security Enabled de False a True, aparece un mensaje de usuario para indicar que todos los motores en red anteriores a la versión 10.0 están desconectados del sitio porque ya no pueden comunicarse con el Director del Sitio con seguridad avanzada. No configure Advanced Security Enabled en verdadero (True) hasta que todos los motores en red se actualicen a la versión 10.0 o posteriores.