Presentación del documento - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Este documento está destinado a los profesionales del sistema de automatización de edificios (BAS por sus siglas en inglés) y de la tecnología de la información. Además de este documento, el boletín Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458) proporciona una valiosa orientación sobre las diversas redes IP que están disponibles para desplegar el sistema Metasys en una instalación.

Importante: Contrate a profesionales de seguridad de red apropiados para asegurar que el equipo que aloja el Director de Sitio sea un host seguro para el acceso a Internet. La seguridad de la red es un asunto importante. Normalmente, la organización de TI debe aprobar las configuraciones que exponen las redes a Internet. Asegúrese de leer y comprender totalmente la documentación de cumplimiento legal de TI de su sitio. Tenga cuidado al realizar los pasos con componentes del sistema Metasys® , porque posiblemente sea necesario reiniciar el sistema que está en conflicto con los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo: la actualización de un servidor Metasys requiere que el equipo esté fuera de línea por un período de tiempo. Del mismo modo, la instalación de nuevo software en el servidor Metasys, o la instalación de algunas actualizaciones del sistema operativo Windows, pueden requerir un reinicio del equipo.

En este documento, Metasys Server se refiere en términos generales a los siguientes productos (a menos que se indique lo contrario):

  • Servidor de aplicaciones y datos (ADS)
  • Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)
  • ADS-Lite
  • Servidor abierto de aplicaciones (OAS)
  • Servidor de datos abiertos (ODS)

En el presente documento, motor de red se refiere en términos generales a los siguientes modelos de motor (a menos que se indique lo contrario):

  • Motor de automatización de red (NAE): NAE35, NAE45, NAE55 y NAE85
  • Motor de integración de red (NIE): NIE55 y NIE85
  • Motor de control de red (NCE): NCE25
  • Serie de motores de red (SNE): SNE10500, SNE11000, SNE110L0 y SNE22000
  • Serie de controladores de red (SNC): SNC16120 y SNC25150
  • Servidor de control LonWorks® (LCS): LCS85
Nota: Algunos de los productos que figuran en el presente documento solo están disponibles en mercados específicos.