Consulte la literatura de los productos Metasys que está instalando para obtener una lista de las versiones del sistema operativo y el software SQL Server compatibles. Para obtener una visión general del software compatible con el sistema Metasys, consulte las instrucciones Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) , SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) , Open Application Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222) , o ODS Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011945) .
A medida que nuevos paquetes de software y de servicios están disponibles, Johnson Controls los prueba para su uso con el software Metasys. Tenga en cuenta que la instalación de otro software o la actualización del sistema operativo con un nuevo paquete de servicios en un equipo que ejecute el software Metasys puede afectar negativamente al sistema.
La siguiente tabla enumera las versiones de IIS que pueden utilizarse con los productos Metasys.
Sistema operativo |
Versión de ISS compatible |
---|---|
Windows 7, ediciones Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 |
IIS 7.5 |
Windows Server 2012 con Update (KB3172614) |
IIS 8.0 |
Windows 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) Windows Server 2012 R2 con Update (KB2919355) |
IIS 8.5 |
Windows 10, ediciones Pro y Enterprise con actualización Creators (versión 1809 o posterior) Windows Server 2016 con Update (KB4489890) |
IIS 10.0 |