RADIUS and Syslog Configurations - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
RADIUS y Syslog solo pueden configurarse en línea mediante un administrador del sistema Metasys usando el portal SMP.

Importante: Si la configuración de RADIUS no se restablece en los servidores o motores de red durante una descarga, todos los usuarios de RADIUS añadidos previamente no aparecerán en la lista de usuarios y permanecerán ocultos hasta que se habilite RADIUS.