Red heredada de NCM - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

La siguiente figura es un ejemplo de la conectividad y los protocolos utilizados en un sistema Metasys que utiliza OWS o la estación de trabajo M5 y los NCM. Consulte Figura 1 con Tabla 1 y Figura 1 con Tabla 1, para ver el conjunto completo de los protocolos utilizados por el motor, Metasys Server y la IU del portal SMP.

Figura 1. Sistema Metasys con NCMs

Tabla 1. Sistema Metasys con NCMs

Interacción entre las llamadas

Protocolo

Dirección de comunicación

1

2

N1

Bidireccional

1

3

SNMP, trampa de SNMP

Unidireccional

2

2

N1

Bidireccional

2

4

N1

Bidireccional

1 Al usar el protocolo UDP con los NCM, debe especificar el puerto 11001 como el utilizado. En múltiples redes N1, debe utilizar un número de puerto diferente para cada red.
2 En las comunicaciones bidireccionales, ambos dispositivos inician las solicitudes.
3 En la comunicación unidireccional, solo el dispositivo de origen inicia las solicitudes (suponiendo que se permita la respuesta sincrónica en la solicitud).
4 Puede configurar múltiples redes N1 en el NIE. Consulte el boletín N1 Migration with NIE Technical Bulletin (LIT-1201535) para obtener más información.