La siguiente figura es un ejemplo de la conectividad y los protocolos de un sistema Metasys que utiliza múltiples motores y un ADS. Tabla 1 describe los protocolos utilizados en Figura 1.
Figura 1. Sistema Metasys con múltiples motores y un ADS

Interacción entre las llamadas |
Protocolo |
Dirección de comunicación |
|
---|---|---|---|
1 |
2,3,5 |
HTTP |
Unidireccional |
1 |
4 |
Configuración estándar del cliente |
Configuración estándar del cliente |
2 |
3,5 |
HTTP |
Bidireccional |
2,3,5 |
4 |
DHCP, DNS, SMTP, SNMP, trampa de SNMP, SNTP |
Unidireccional |
3,5 |
2 |
SNTPT |
Unidireccional |
3,5 |
3,5 |
HTTP, BACnet, DNS |
HTTP, BACnet: Bidireccional DNS: Unidireccional |
1 En la comunicación unidireccional, solo el dispositivo de origen inicia las solicitudes (suponiendo que se permita la respuesta sincrónica en la solicitud).
2 Para asegurar un rendimiento adecuado, un navegador web nunca debe utilizar un motor para su servidor SNTP.