Figura 1 hasta Figura 1 son diagramas de ejemplo de los varios tipos de conectividad y protocolos para el sistema Metasys. No todos los protocolos se utilizan en todas las configuraciones del sistema Metasys.
Hay que tener en cuenta la configuración y la topología de red de la instalación específica del sistema Metasys al abrir los puertos del cortafuegos para la comunicación. Por ejemplo, considerando Figura 1 y Tabla 1, si el servidor Metasys no está actuando como un servidor horario, entonces el protocolo SNTP entre la llamada 3 y la llamada 2 no se utiliza. De manera similar, si las alarmas y eventos del sistema Metasys no están siendo monitorizados por las herramientas de TI, entonces el protocolo de trampa de SNMP entre la llamada 2 y la llamada 4, y la llamada 3 y la llamada 4 del elemento no se utiliza.