Árboles de expansión - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Los árboles de expansión mal configurados provocan un exceso de tráfico en los protocolos STP (protocolo de árbol de expansión), RSTP (protocolo de árbol de expansión rápida) o la unidad de datos de protocolo de puente (BPDU), lo que hace que los motores de la red Metasys se restablezcan. Asegúrese de que todos los árboles de expansión estén correctamente configurados.