Las mejoras adicionales de la versión 10.1 del software Metasys Server incluyen una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de monitorización y comando de Metasys compatible con REST que permite la lectura, escritura y comando de uno o más objetos/propiedades de Metasys con el fin de proporcionar una forma segura de integración bidireccional con aplicaciones de terceros.
Este es el último de un conjunto de interfaces API que incluyen la API compatible con REST que permite que los datos se extraigan de forma segura del sistema Metasys y se integren con herramientas de visualización de datos de terceros para satisfacer las grandes necesidades de análisis de datos e informes y la API de Metasys para la aplicación TeleHealth Engagement Application que facilita la comunicación bidireccional fiable entre la aplicación de participación de pacientes TeleHealth y el sistema Metasys con el fin de proporcionar a los pacientes un control directo sobre su espacio de atención sanitaria, aumentando su comodidad y satisfacción.