Gestión horaria (Protocolo simple de tiempo de red [SNTP]) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El sistema Metasys dispone de tres métodos para la sincronización de la hora de la red: Sincronización horaria SNTP de Microsoft Windows, sincronización horaria de Multicast y de BACnet.

Los métodos de Microsoft Windows y Multicast se pueden usar cuando haya disponible un servidor horario principal SNTP. Si el Director de Sitio no tiene acceso a servidores horarios SNTP, puede usar el método de sincronización de BACnet.
Nota: Se prefiere la sincronización horaria Multicast a la sincronización horaria de Windows.

Normalmente, en el sistema Metasys, solo el Director de Sitio sincroniza su hora con un servidor horario SNTP. Los otros dispositivos de la red Metasys se sincronizan con el Director de Sitio. Como método secundario de sincronización horaria, configure el sistema Metasys para que todos los dispositivos se sincronicen con el Director de Sitio como un servidor horario SNTP.

Si se producen cambios críticos en las zonas horarias o en los protocolos de cambio de hora, Johnson Controls emite parches para actualizar el sistema Metasys. Para obtener más información sobre la gestión horaria, consulte los siguientes documentos:

  • ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645)
  • OAS Commissioning Guide (LIT-12013243)
  • ODS Commissioning Guide (LIT-12011944)
  • NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922)
  • LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568)
  • El Apéndice Time Zone, Date, and Time Management que se encuentra en las guías NAE Commissioning Guide (LIT-1201519), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295) y SNC Commissioning Guide (LIT-12013352)