Habilitación de la autenticación UPN exacta o alternativa de SCT - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga los pasos que se indican a continuación para habilitar la autenticación UPN exacta o alternativa de SCT. Este procedimiento también permite la autenticación UPN exacta o alternativa de todo el software de Metasys instalado en el equipo con SCT.

Procedimiento

  1. En el equipo con SCT, abra el Bloc de notas haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Ejecutar como administrador. Si aparece un indicador de control de cuentas de usuario haga clic en .
  2. En el Bloc de notas, haga clic en Archivo > Abrir y vaya a:

    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\Tool

    Nota: De forma predeterminada, el software y las bases de datos de Metasys se instalan en la unidad C:. Si ha personalizado la ubicación de la instalación, especifique la ubicación. Por ejemplo, si la instaló en la unidad E, use E:\.
  3. Haga clic con el botón secundario en el archivo web.config. Haga clic en Abrir.
  4. Modifique la siguiente clave de la sección <configuration><appSettings> de false a true:
    <add key="enableOffice365StyleActiveDirectoryAuthentication" value="true"/>
  5. Guarde y cierre el archivo web.config.
  6. Reinicie el equipo con SCT.

    Para obtener más información sobre la creación de usuarios en el sistema Metasys, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .