El equipo con Metasys Server o SCT que se encarga de la autenticación y autorización de los usuarios debe seguir estos requisitos para utilizar la característica de servicios Active Directory tal como se implementa en el sistema Metasys:
-
El equipo con Metasys Server y SCT debe estar unido a un dominio del servicio Active Directory. Esto es necesario para obtener acceso SSO sin necesidad de registrarse en el sistema Metasys usando la autenticación integrada de Windows. Si Metasys Server y SCT no están unidos a un dominio del servicio Active Directory, el usuario de dicho servicio no puede utilizar el acceso sin necesidad de registrarse a la interfaz del portal SMP de Metasys, aunque el usuario del servicio Active Directory todavía puede especificar el nombre de usuario, la contraseña y el dominio del servicio Active Directory en la pantalla de inicio de sesión.
-
El equipo con Metasys Server y SCT debe configurarse para utilizar la autenticación integrada de Windows a través de IIS. La autenticación integrada de Windows se configura en el programa de instalación de Metasys y es necesaria para iniciar sesión con acceso único y sin necesidad de registrarse en el sistema Metasys.
-
El equipo con Metasys Server y SCT debe configurarse para permitir el acceso de red al dispositivo y el acceso de lectura/escritura al servicio web de acceso único de Metasys para los usuarios del servicio Active Directory.
-
El disco duro del equipo con Metasys Server o SCT debe estar formateado para el sistema de archivos NTFS, no para el sistema de archivos FAT.
- El equipo con Metasys Server y SCT no debe ejecutar otras aplicaciones de terceros que compitan con el sistema Metasys por los recursos informáticos.