Asistencia para el servicio Active Directory (incluida la capacidad de acceso único) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Tabla 1 es un resumen de que la aplicación del sistema Metasys Users Interfaces admite el inicio de sesión en Active Directory y la capacidad de acceso SSO. Si la aplicación admite el inicio de sesión en Active Directory, entonces el sistema Metasys puede configurarse para utilizar su infraestructura existente de TI del servicio Active Directory para fines de autenticación. Si la aplicación es compatible con el acceso SSO, entonces puede iniciar sesión en varias aplicaciones seguras sin tener que volver a introducir el mismo nombre de usuario y la misma contraseña.

Tabla 1. Productos que admiten inicios de sesión y SSO en Active Directory

Aplicación

Se admiten inicios de sesión en Active Directory

Se admiten inicios de sesión en formato UPN exacto o alternativo

Se admite SSO

ADS/ADX Site Management Portal UI

SCT

Metasys UI y Metasys UI Offline

No

OAS

ODS

Metasys Advanced Reporting System

No

No

No

Motor de red

No

No

No

Metasys for Validated Environments

No

Para obtener más información sobre la interacción entre Active Directory y SSO con la seguridad del sistema Metasys, consulte el boletín Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).

1 Si usted emplea la interfaz de usuario de Metasys Advanced Reporting System en un ADX/ODS, todavía puede utilizar la capacidad SSO para iniciar sesión en la interfaz de usuario del portal SMP del ADX. Por ejemplo: si usted tiene un ADX/ODS con Metasys Advanced Reporting System, puede utilizar el acceso SSO para iniciar sesión en la IU del portal SMP del ADX, pero debe introducir tanto su nombre de usuario como su contraseña del sistema Metasys para iniciar sesión en el sistema de informes.
2 El motor de la interfaz del portal SMP no admite la autenticación con el servicio Active Directory. Sin embargo, si tiene un Director de Sitio de ADS/ADX/OAS/ODS, puede iniciar sesión en la interfaz del portal SMP del ADS/ADX/OAS/ODS con el acceso SSO y acceder a la información del sistema para todo el sitio, incluyendo detalles sobre el motor.