Correo electrónico (SMTP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Todos los dispositivos con capacidad de correo electrónico del sistema Metasys utilizan solo el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP) para comunicarse con el servidor de correo. El sistema Metasys puede configurarse para utilizar SMTP para la notificación de eventos y alarmas del sistema. En la versión 10.1, los motores de red siguen utilizando el correo electrónico como método de notificación de alarmas. Para obtener más información, consulte las guías NAE Commissioning Guide (LIT-1201519), NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295), SNC Commissioning Guide (LIT-12013352) o LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568).

Sin embargo, el software Metasys Server de la versión 10.1 ya no ofrece notificaciones por correo electrónico, a menos que MVE esté instalado en Metasys Server. La funcionalidad de correo electrónico la proporciona ahora la característica de notificaciones remotas, Remote Notifications, en Metasys UI Online. Para obtener más información, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953).

Notas:
  • Si se instala la versión 12 de Symantec Enterprise Protection en un equipo cliente con la opción POP3/SMTP Scanner seleccionada, las funciones SMTP y las alertas por correo electrónico del software del servidor Metasys se desactivan sin notificación. Con el fin de utilizar las funciones de alerta por correo electrónico y SMTP en el servidor Metasys, no seleccione la opción POP3/SMTP Scanner durante la instalación de Symantec Enterprise Protection.
  • Si se instala McAfee® VirusScan® Enterprise, versión 8.8, con el Parche 3 o el Parche 5 en un equipo cliente con la opción Prevent mass mailing worms from sending mail seleccionada, las funciones SMTP y las alertas por correo electrónico del software de servidor Metasys se desactivan sin notificación. Para utilizar las funciones de alerta por correo electrónico y SMTP del servidor Metasys, no seleccione esta opción durante la instalación de McAfee VirusScan.