Consideraciones sobre copias de seguridad de Metasys Server - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Si un programa de copia de seguridad cambia los atributos en ciertos archivos de Metasys Server, Metasys Server puede apagarse y luego reiniciarse. Para evitar esta circunstancia, le recomendamos que no haga nunca copia de seguridad de los siguientes archivos y carpetas, y los excluya de cualquier otro programa que acceda a estos directorios en Metasys Server:

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\bin (Metasys Advanced Reporting System only)

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\web.config (Metasys Advanced Reporting System only)