Usuarios - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El sistema Metasys tiene tres tipos de usuarios: usuarios locales, usuarios del servicio Active Directory y usuarios de RADIUS. Un usuario local se define en el sistema del administrador de seguridad, Security Administrator, y se autentica y autoriza en la base de datos Security de Metasys. Un usuario del servicio Active Directory se crea y se almacena en un dominio del servicio Active Directory y se añade como un usuario del sistema Metasys con el sistema Security Administrator. Este usuario se autentica en un dominio del servicio Active Directory y se autoriza en el sistema Metasys. Un usuario RADIUS se crea y almacena en el servidor RADIUS y se agrega como un usuario del sistema Metasys con la herramienta Metasys Security Administrator. Este usuario se autentica en el servidor RADIUS.

Una vez conectado, el usuario se limita a las acciones que están permitidas por los privilegios asignados al usuario. Consulte el boletín Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) para obtener detalles específicos sobre la seguridad de acceso al sistema Metasys.