Cuentas de usuario y contraseñas locales del sistema Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

El nombre de usuario y la contraseña forman parte de una cuenta de usuario local de Metasys que controla las acciones que puede realizar un usuario y las partes del sistema que puede ver, entre otros controles de acceso.

Las configuraciones de política estándar se aplican a una cuenta de usuario local del sistema Metasys: expiración/restablecimiento de la contraseña, tiempo de espera de la sesión, bloqueo después de intentos fallidos y unicidad de la contraseña. También puede establecer las horas del día en que un usuario puede acceder al sistema.