Cuentas de usuario del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Las acciones de un usuario del servicio Active Directory dentro del sistema Metasys se controlan de la misma manera que un usuario local de Metasys, a través de privilegios asignados. El almacén de datos para los privilegios de los usuarios es una base de datos SQL Server en plataformas de equipos/servidores (servidor Metasys y SCT). Para los usuarios del servicio Active Directory, la configuración de la directiva de la cuenta (incluyendo la antigüedad máxima de la contraseña, el bloqueo de la cuenta, la unicidad y la complejidad de la contraseña) se controla fuera del sistema Metasys mediante el servidor del dominio del servicio Active Directory. Estos ajustes se sombrean cuando aparecen en la ventana del sistema Security Administrator System. El atributo de tiempo de espera de la sesión, Session Timeout, es una excepción.