Cuentas de usuario de RADIUS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Las acciones de un usuario de RADIUS dentro del sistema Metasys se controlan de la misma manera que un usuario local de Metasys, a través de privilegios asignados. El almacén de datos para los privilegios de los usuarios es una base de datos SQL Server en plataformas de equipos/servidores (servidor Metasys y SCT). Para los usuarios de RADIUS, la configuración de la directiva de la cuenta (incluyendo la antigüedad máxima de la contraseña, el bloqueo de la cuenta, la unicidad y la complejidad de la contraseña) se controla fuera del sistema Metasys mediante el servidor RADIUS. Estos ajustes se sombrean cuando aparecen en la ventana del sistema Security Administrator System.