Cambio de la configuración del escritorio remoto - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para los sitios que requieren acceso remoto a los dispositivos, incluyendo los servidores Metasys, recomendamos cambiar la configuración de acceso remoto del dispositivo para permitir conexiones solo con autenticación a nivel de red. Siga los pasos que se indican para cambiar el ajuste del dispositivo.

Procedimiento

  1. En el equipo host, vaya a Panel de control > Sistema > Configuración de acceso remoto. Se abrirá la ventana de propiedades del sistema.
  2. En la sección Escritorio remoto, seleccione Permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (más seguro).
  3. Haga clic en Aceptar.