Gestión de la base de datos: Metasys Database Manager - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

El administrador de bases de datos Metasys Database Manager le permite purgar, hacer copias de seguridad, restaurar y monitorizar las bases de datos SQL Server de su sistema Metasys. Esta herramienta está incluida en todos los soportes del servidor Metasys y es compatible con todas las versiones del software SQL Server admitidas por la versión instalada del software de Metasys. Consulte la ayuda Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) para obtener más datos.