Acceso telefónico a redes de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
La red punto a punto (PPP) se utiliza para toda la comunicación de acceso telefónico entre el equipo cliente de Metasys (navegador web) y el servidor y el motor de Metasys. Los nuevos modelos de motores de red y la última versión del software Metasys Server no son compatibles con la comunicación a través de módems. Si tiene un sistema más antiguo, consulte la nota Metasys System Extended Architecture Direct Connection and Dial-Up Connection Application Note (LIT-1201639) para obtener más información.