Acceso remoto al sistema Metasys usando una VPN - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El método más simple para acceder remotamente al sistema Metasys es utilizar una infraestructura VPN existente. Si ya existe una infraestructura de VPN en el sitio, los riesgos y las preocupaciones de seguridad ya se han establecido y abordado. Usando una VPN, las características del sistema Metasys son las mismas que si los usuarios remotos estuvieran en la intranet de la empresa. La única restricción es que el sistema Metasys no admite la VPN con capa de conexión segura (SSL).

Figura 1. Comunicación con Internet del sistema Metasys mediante el uso de VPN