Configuración del módem/router en modo de puente - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Para configurar el módem/router en modo de puente, complete los siguientes pasos:

  1. Inicie sesión en su módem/router. Debe configurar su módem o router en modo de puente. La interfaz de usuario del módem o router es específica de la documentación del fabricante y de su proveedor de servicios de Internet (ISP). Los pasos que se incluyen aquí son generales. Consulte la documentación del módem/router y de su proveedor de servicios de Internet para conocer más detalles.
  2. Seleccione Home Network > Subnets & DHCP y registre la dirección final de DHCPv4.
  3. Seleccione Firewall >IP Passthrough y configure los parámetros como sigue:
    • Defina el modo de asignación en el servidor predeterminado, Default Server.
    • Establezca la dirección interna del servidor predeterminado en la dirección final de DHCPv4 registrada en el paso 2.
    • Configure el modo de paso, Passthrough, en DHCP-fixed.
    • Configure la dirección MAC fija de paso en la dirección MAC del dispositivo MX Security Appliance. La dirección MAC suele aparecer en la etiqueta de producto del panel inferior del dispositivo.