Servicio de Autenticación Remota de Usuarios (RADIUS) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El servicio de autenticación remota de usuarios (RADIUS) es un protocolo de red que proporciona autenticación centralizada. RADIUS es un protocolo cliente/servidor que se ejecuta en la capa de aplicación y utiliza TCP o UDP que proporcionan comunicación de host a host para las aplicaciones. RADIUS lo utilizan los motores de red y el servidor para autenticar la identidad de los usuarios no locales autorizados del sistema Metasys.