Protocolo de datagramas de usuario (UDP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
Un protocolo de comunicaciones que ofrece una cantidad limitada de servicio cuando se intercambian mensajes entre equipos en una red que utiliza IP. El protocolo de datagramas de usuario (UDP) es una alternativa al protocolo TCP. Al igual que el TCP, el UDP utiliza el protocolo de Internet para obtener una unidad de datos (llamada datagrama) de un equipo a otro. A diferencia del TCP, el UDP no divide un mensaje en paquetes (datagramas) y lo vuelve a ensamblar en el otro extremo. Específicamente, UDP no proporciona la secuencia de los paquetes en los que llegan los datos; por lo tanto, el programa de aplicación que utilice UDP debe asegurarse de que el mensaje completo haya llegado y esté en el orden correcto.