Esquema del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
La definición formal de todos los datos de objeto y de atributo que pueden almacenarse en el directorio; por ejemplo: usuario es un tipo de objeto con datos de atributo de nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, etc. El esquema se compone de clases de objetos y atributos. El esquema base (o predeterminado) contiene un rico conjunto de clases de objetos y atributos para satisfacer las necesidades de la mayoría de las organizaciones, y está conformado según la norma ISO X.500 para servicios.