Controlador de dominio del servicio Active Directory/Controlador de dominio - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Una colección de controladores de dominio que pueden considerarse como una barrera de seguridad para los recursos de la red. Un controlador de dominio proporciona el servicio Active Directory a los usuarios y a los equipos de la red, almacena los datos del directorio y gestiona las interacciones de usuarios y dominios, incluyendo el proceso de inicio de sesión, la autenticación y las búsquedas en el directorio.