Requisitos adicionales - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Los siguientes son requisitos adicionales:

  • Obtener los nombres de dominio completamente calificados de todos los dominios que vayan a contener usuarios del sistema Metasys. El nombre debe ser el nivel de dominio (y no el nivel de bosque o algún otro nivel).

Nota: Esta información es necesaria en el momento en que los usuarios del servicio Active Directory son agregados al sistema Metasys con la herramienta Security Administrator System. Para obtener información detallada, consulte Reglas de la cuenta de usuario.
  • Obtener los correspondientes nombres de dominio previos a Windows 2000 (formato corto del nombre de dominio). Esta información es útil porque el usuario del sistema Metasys puede especificar este formato en la pantalla de inicio de sesión de la interfaz de usuario del portal SMP.

Para ver requisitos adicionales, consulte Cuenta de servicio