Este apéndice enumera preguntas y medidas que ayudan a facilitar la interacción con el departamento de TI del cliente para configurar el sistema Metasys con el fin de utilizarlo con los servicios de Active Directory. Es necesario obtener esta información y completar la configuración antes de que la característica se habilite y los usuarios del servicio Active Directory se agreguen al sistema Metasys. Tenga en cuenta que estas medidas las lleva a cabo probablemente el departamento de TI del cliente. Además, puede ser necesario que participen varios equipos de TI; por ejemplo: puede ser necesaria la asistencia del equipo del servicio Active Directory, el equipo de seguridad de TI, el equipo de infraestructura y el equipo de red. Asegúrese de dejar tiempo para cualquier interacción necesaria del equipo. Además, tenga en cuenta que:
-
Estas preguntas se centran solo en las necesidades informáticas del servicio Active Directory y no en las del sistema Metasys. El sistema Metasys debe configurarse correctamente con una versión del software del servidor Metasys (y SCT) que sea compatible con la característica Active Directory. Los ejemplos de logística que quedan fuera de estas preguntas incluyen:
- acceso administrativo en el servidor de Metasys
- derechos apropiados de SQL Server para instalar o actualizar el software del servidor Metasys
- cortafuegos entre los dispositivos del sistema Metasys
-
Estas preguntas presuponen que la persona que recopila la información está familiarizada con la característica del servicio Active Directory.