Requisitos de licencia del sistema operativo Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1
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
El software del sistema operativo Microsoft Server utilizado por ADX requiere licencias que se denominan CAL (licencia de acceso de cliente). Una licencia CAL es una licencia que le da derecho a acceder a los servicios del servidor. Existen dos tipos de licencias CAL para el sistema operativo de Microsoft: una que se basa en el dispositivo y otra, en el usuario. Estas licencias CAL para Microsoft se compran por separado del software ADX como se describe en Compra y designación de licencias CAL.

Nota: El ADS que se ejecuta en un sistema operativo Windows de escritorio (no servidor) no requiere la compra de una licencia CAL de sistema operativo.