Trampa de borrado de alarma - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Cuando se produce un estado de retorno a la normalidad de la alarma, el agente SNMP reacciona de la misma manera que cuando se activó la alarma. De esta manera, la situación de alarma se borra con un mensaje de NormalEvent.