Trampa de alarma activada - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

Cuando un objeto con una extensión de alarma genera un evento en el sistema Metasys, el agente SNMP envía el mismo tipo de alarma que se activó en el sistema (servidor Metasys o motor de red). Los ejemplos incluyen Advertencia alta y Alarma baja. Cada OID de trampa envía también los valores de atributo que se seleccionaron para la trampa (Tabla 1).