Como se destaca en la sección Ejemplos de trampas, cada OID de trampa envía el mismo conjunto de atributos. Puede traducir los valores de los atributos (evPreviousState) utilizando los valores clave de la siguiente tabla.
|
Clave |
Texto |
Clave |
Texto |
|---|---|---|---|
|
0 |
Normal |
68 |
Alarma |
|
1 |
Error |
69 |
Problema |
|
2 |
Desactivado Normal |
70 |
Estado |
|
3 |
Limite superior |
71 |
Fuera de línea |
|
4 |
Limite inferior |
72 |
Apagado |
|
64 |
Advertencia baja |
73 |
No fiable |
|
65 |
Advertencia alta |
75 |
En línea |
|
66 |
Alarma baja |
65535 |
Estado previo desconocido |
|
67 |
Alarma alta |