OID básicos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 10.1

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
10.1
Revision date
2020-11-13

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.3.x

donde x es un número entero que representa el atributo del punto (Tabla 1).


Tabla 1. Atributos de diagnóstico de dispositivo

x

Descripción

.647

Estado de la batería

.650

El cambio de valor se recibe por minuto

.651

El cambio de valor se transmite por minuto

.844

Recuento de objetos

.2395

Flash disponible estimado

.2579

Temperatura de la CPU (no disponible en NAE-45)

.2580

Temperatura de placa

.2581

Uso de memoria

.2582

Memoria de objeto

.2583

Uso de CPU

.2584

Uso de flash

.32565

Estado de marcación de buscapersonas